Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Никогда раньше выбор правильного партнера не был таким критически важным. Способность делать больше с меньшими затратами – это новый и самый актуальный критерий эффективности в сфере обработки полезных ископаемых и металлов. Именно поэтому стоит выбрать Endress+Hauser, компанию, которая применит весь свой 60-летний опыт работы в вашей отрасли для того, чтобы дать вам конкурентные преимущества.
Истории Успеха
Узнайте истории успеха наших клиентов
Operational Digital Enhancement
Level measurement of silos on construction sites
Discover how Profibaustoffe Austria GmbH automated the monitoring of bulk material inside silos to deliver refills on a "just- in-time" basis.
История успеха
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
История успеха
Анализ раствора как часть процесса обработки поверхности детали
Компания Hug Oberflächentechnik AG доверила прибору Teqwave T от Endress+Hauser измерение концентрации растворов в ваннах пассивации и обезжиривания
Operational Digital Enhancement
Реконструкция доменной печи в ArcelorMittal Méditerranée
В ответ на стремительный рост рынка ожидается увеличение годовой производственной мощности на объекте ArcelorMittal в Фо-Сюр-Мер (Франция) с 4,6 до 5,3 миллионов тонн стали.
История успеха
Автоматизация процессов на вес золота
Датчики pH с технологией Memosens позволили сократить временные затраты на полевую калибровку и ремонт у крупнейшего производителя золота в Европе — золотодобывающей шахты Agnico Eagle в Киттиля — почти на 90%.
Quality & Compliance
Наиболее энергоэффективная переработка металлолома
Оптимизируйте производство стали, сделав его более надежным и эффективным с помощью Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
Модернизация, которая сэкономит ваши средства
Беспроводной контроль температуры для диагностирования повреждений подшипников
Quality & Compliance
Система контроля производства пара окупилась менее чем за два года
От ручного подсчета до автоматического измерения: решение «под ключ» по измерению пара как энергоресурса позволило сократить затраты
Наши приборы предлагают точные, удобные для пользователя данные для мониторинга выбросов, обеспечивая повышенную прозрачность для отчетности ESG и поддерживая движение к целям чистого нуля. Мы предлагаем надежные решения для управления водными ресурсами, используя облачные технологии для улучшения прослеживаемости и видимости в мониторинге качества воды, отчетности о выбросах и соблюдении нормативных требований. Расширенная аналитическая спектрометрия определяет новые возможности переработки побочных продуктов, сокращая отходы и обеспечивая круговую экономику.
Окружающая среда
Повышение экологичности и экономичности обработки шахтных вод
Повышение эффективности и безопасности процессов обработки шахтных вод на всех этапах, от водоподготовки до водоотведения
Окружающая среда
Управление сточными водами — безопасное и эффективное
Сократите риски для окружающей среды, внедрив мониторинг породных отвалов и поверхностной воды с помощью измерительного оборудования Endress+Hauser.
Окружающая среда
Green Steel: the future of steel-making
The steel industry causes a large part of global CO₂ emissions. What is Green Steel, how is it produced and is it the future of steelmaking? Find out here!
Articles
Повышение безопасности работников и общества
Наши сертифицированные эксперты по функциональной безопасности предлагают надежное руководство, ключ к надежному партнерству. Устройства SIL-ready разработаны в соответствии со стандартами IEC и сертифицированы большинством органов стандартизации, таких как TÜV. Наши продукты предоставляют надежные данные по безопасности с помощью самодиагностики датчиков с использованием технологии Heartbeat, которая упрощает проверку полевых приборов и оптимизирует отчетность по стандартам безопасности.
Обеспечение безопасности
Безопасное и надежное производство стали
Точные измерения и умные решения помогают повысить уровень безопасности и надежности металлургических предприятий.
Обеспечение безопасности
Повышение безопасности горных работ при сохранении производительности
Повышайте безопасность горных работ, сохраняя производительность, используя цифровые измерительные приборы с сертификатом SIL.
Articles
Повышение эффективности за счет многоотраслевых инноваций
Мы предоставляем нужные данные в нужное время с помощью широкого портфеля приборов, подкрепленного обширным межотраслевым опытом для поиска эффективных решений. Обеспечивая и адаптируясь к новым рынкам с переходом на новые источники энергии, мы преуспеваем в измерении повышенных требований к качеству и чистоте для новых энергетических минералов и металлов. Наши интеллектуальные датчики предлагают беспроводное подключение, самодиагностику и открытый API для бесшовной интеграции с любым существующим интерфейсом завода.
Эффективность
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Эффективность
Экономичное производство стали
Оптимизация затрат на процесс производства стали с помощью интеллектуальных приборов и отраслевых решений для автоматизации процессов
Эффективность
Управление резервуарными парками и учет топлива
Оптимизируйте управление топливом для самосвалов и тяжелой карьерной техники, используя измерительное оборудование и решения для автоматизации системы учета резервуарных парков.
Эффективность
Powering battery production with trustworthy solutions
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
Оптимизация процессов извлечения на горно-обогатительном комбинате
Оптимизация процессов, таких как пенная флотация и сгущение, и повышение эффективности извлечения на горно-обогатительном комбинате.
Решения
Технологические решения для горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлов
Нулевые потери - Наши инновационные количественные подходы повысят эффективность вашей цепочки поставок и управления процессами для оптимизации операций по добыче полезных ископаемых
Качество и соответствие требованиям - Эффективное соответствие требованиям доступно благодаря мониторингу в режиме реального времени, устойчивому использованию коммунальных услуг и расходных материалов, оптимизации воздействия на окружающую среду и повышению безопасности.
Основные характеристики продукта
Новые, функциональные инновации для вашего предприятия
Преобразователь температуры PROFINET® в качестве головного или полевого устройства с двумя универсальными входами для датчиков, пригодный для использования во взрывоопасных зонах с Ethernet-APL™
Applicator - помощник в подборе, расчете и конфигурации оборудования
Удобный программный инструмент для расчета и подбора подходящего измерительного прибора. На этапе проектирования Вы легко сможете подобрать необходимые продукты и решения - программе лишь требуются определенные параметры процесса.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .