Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Автоматизация процессов на вес золота

Датчики pH с технологией Memosens позволили усовершенствовать процессы на шахте Agnico Eagle

Золотая шахта Agnico Eagle, расположенная на севере Финляндии в городе Киттиля, является крупнейшим производителем первичного золота в Европе. Изначально, специалисты Agnico Eagle не были удовлетворены применявшимися системами для измерения показателя pH. Оборудование не отличалось высокой точностью, а его калибровка требовала большого количества времени и существенных ресурсов. Благодаря внедрению приборов на основе технологии Memosens повысилась точность измерения pH и сократилось время, которое уходило на калибровку и полевой ремонт, почти на 90%.

Шахта Киттиля на севере Финляндии ©Endress+Hauser

Шахта Киттиля на севере Финляндии.

Результаты

  • Временные расходы на калибровку и полевой ремонт удалось сократить с 2200 до приблизительно 240 человеко-часов в год.

  • Теперь освободившееся время и трудовые ресурсы можно использовать для решения более продуктивных задач.

  • При использовании платформы Memosens + Liquiline отсутствует необходимость в выполнении технического обслуживания в сложных полевых условиях, что позволяет повысить безопасность работ.

  • Применение этой технологии для лабораторных и непрерывных измерений привело к полной сходимости данных и, тем самым, к повышению достоверности результатов измерений.

  • Потребление дорогостоящего метабисульфита натрия удалось сократить почти на 50%.

Рейо Мяммиойя (Reijo Mämmioja)

За счет использования технологии Memosens объем работ по техобслуживанию, связанный с калибровкой датчиков pH непосредственно на точках измерения, значительно сократился: нам удалось уменьшить временные затраты с 2200 до 240 часов в год.

Рейо Мяммиойя (Reijo Mämmioja), главный инженер по приборам
Agnico Eagle
Юсси Роуканен (Jussi Roukanen)

С помощью Memosens мы можем выполнять процесс с более жесткими ограничениями и поэтому точнее и надежнее.

Юсси Роуканен (Jussi Roukanen), металлург
Agnico Eagle

Задачи

Основной химикат, используемый в процессе разделения — цианид. Его высокая токсичность обуславливает строгие требования к надежности и точности измерения показателя pH. Неточное или ошибочное значение может привести к потенциально опасной ситуации.

Специалисты Agnico Eagle не были в полной мере удовлетворены функциональными возможностями и надежностью используемых приборов. Неточности при измерении pH приводили к снижению уровня безопасности и эффективности процесса.

Кроме того, калибровка приборов занимала значительное время и требовала существенных ресурсов. Руководство компании было заинтересовано в повышении эффективности контроля над измерениями. Одновременно с этим оно намеревалось улучшить ситуацию с техническим обслуживанием измерительных приборов.

Наше решение

  • В качестве решения для измерения pH использовалась аналитическая платформа Memosens+ Liquiline. Датчики Memosens обеспечивают надежное измерение даже в экстремальных условиях и областях с повышенными требованиями. Бесконтактный цифровой сигнал между датчиком и преобразователем очень надежен и не зависит от любых внешних факторов, например влажности. Кроме того, прибор облегчает профилактическое техобслуживание.

  • Точная калибровка является основой надежного измерения и анализа. Благодаря использованию технологии Memosens калибровка максимально упрощена. Кроме того, теперь не требуется ее проведение в сложных и опасных полевых условиях.

  • Применение портативного прибора LiquilineTo Go обеспечивает сходимость результатов измерений: использование одной и той же технологии теперь возможно как для непрерывных измерений в процессе, так и для измерений с использованием портативного прибора.

  • Платформу MemosensLiquiline идеально дополняет программное обеспечение для калибровки, диагностики и лабораторий MemobasePlus. Оно позволяет соединить компьютер и датчик Memosens через USB-порт для практически мгновенного доступа к информации об условиях процесса и диагностическим данным.

  • Функция автоматической очистки приборов позволяет заметно повысить эффективность процесса и удовлетворенность сотрудников.