IIoT в химической промышленности остается неосвоенным источником рыночных преимуществ в условиях высококонкурентной среды и жестких требований по безопасности и соответствию нормативам. При наличии необходимого ноу-хау IIoT (экосистема связанных устройств) способен дать значительный рост эффективности производственных процессов. Технологии Endress+Hauser позволяют в полной мере раскрыть этот потенциал на любом предприятии во множестве аспектов, от получения высокоточных данных до аналитики и принятия решений на ее основе.
Ключевые факты
47%
специалистов по автоматизации утверждают, что ключевым фактором внедрения систем IIoT является повышение эксплуатационной эффективности и производительности*. *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Узнайте, как мы можем помочь вам в цифровизации
Endress+Hauser помогает заказчикам активнее отслеживать внутренние процессы на производстве благодаря набору приложений, преобразующих данные в применимую на практике информацию. Все это в комплексе и образует IIoT-экосистему Netilion.
Кроме того, наша IIoT-экосистема Netilion для эксплуатации и обслуживания оборудования сертифицирована и открыта для полевых приборов и облаков других производителей.
В соответствии с открытой архитектурой Namur Open Architecture (NOA) наша сеть IIoT создает параллельный канал для прямой передачи данных в облако – нет необходимости использовать развернутую на производстве классическую архитектуру.

Endress+Hauser помогает заказчикам активнее отслеживать внутренние процессы на производстве благодаря набору приложений, преобразующих данные в применимую на практике информацию. Все это в комплексе и образует IIoT-экосистему Netilion.

Кроме того, наша IIoT-экосистема Netilion для эксплуатации и обслуживания оборудования сертифицирована и открыта для полевых приборов и облаков других производителей.

В соответствии с открытой архитектурой Namur Open Architecture (NOA) наша сеть IIoT создает параллельный канал для прямой передачи данных в облако – нет необходимости использовать развернутую на производстве классическую архитектуру.

Перенос данных из полевых измерительных приборов в облачное хранилище
Среда, по которой идет обмен данными, и связность жизненно важны для цифровизации. Они открывают невиданные ранее возможности по повышению производительности и безопасности, но при этом их не так просто реализовать в уже имеющемся парке установленных приборов.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает различные способы обеспечения связности, от установки пограничных устройств с кабельным подключением до приборов с Wi-Fi и поддержкой SIM-карт.
- Установите связь между вашими полевыми приборами и облаком Endress+Hauser, используя удобное и легкое в установке устройство FieldEdge SGC500
- Подключайтесь к облаку Netilion напрямую посредством приборов, поддерживающих установку SIM-карт, и откройте новые безграничные возможности

Легкая цифровизация приборов с помощью приложения Scanner
Для того, чтобы реализовать все преимущества цифровых сервисов на уровне предприятия, необходимо создать для каждой единицы оборудования его цифрового двойника. Решение этой задачи в отношении приборов, еще не поддерживающих цифровую среду, может вызвать у оператора предприятия серьезные затруднения.
Наши экспертные знания в этой области
Приложение Endress+Hauser Scanner позволяет создавать цифровых "двойников" установленных приборов практически мгновенно, обеспечивая беспроблемный доступ ко всему спектру сервисов Netilion.
- Скачайте приложение Scanner бесплатно для iPhone или устройств на Android, отсканировав QR-код, который имеется на всех приборах Endress+Hauser и многих изделиях других изготовителей
- Считайте RFID-метку и создайте цифрового "двойника" с фотографиями, тегами, GPS-координатами, важнейшими параметрами, серийным номером и множеством другой информации

Netilion Analytics — принятие решение на основе данных аналитики
Менеджерам по техобслуживанию приходится учитывать множество KPI-показателей, в том числе количество поставщиков и остановы производства. Мониторинг и оптимизация такого числа KPI-показателей может представлять трудность, особенно в сложных процессах химического производства.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser Netilion Analytics в сочетании с цифровыми двойниками оборудования реализует удобный и точный дистанционный мониторинг всех KPI-показателей в реальном времени, а также дает ценную аналитическую информацию для оптимизации процессов.
- Полная картина по количеству единиц оборудования, производителям, устаревшим приборам и возможным новым моделям для их замены
- Анализ и мониторинг цифровых "двойников" в автоматическом и непрерывном режиме
- Формирование оперативных отчетов с кратким анализом парка установленного оборудования
- Испытайте Netilion Analytics бесплатно

Быстрое устранение ошибок с помощью Netilion Health
Когда возникает непредвиденная ошибка, крайне важно вовремя отреагировать на нее, не допустив дорогостоящего простоя. Много времени может уйти на изучение технической документации в поисках подходящих решений.
Наши экспертные знания в этой области
Netilion Health — цифровой сервис, который не только идентифицирует ошибки и уведомляет о них, но и дает рекомендации по их устранению.
- Работайте в Netilion Health с помощью планшетного компьютера Field Xpert SMT70
- Устраняйте ошибки дистанционно без физического вмешательства в полевые приборы
- Используйте Netilion Health в полевых условиях и взрывоопасных зонах (Ex zone 2) без дополнительного риска
- Испытайте Netilion Health бесплатно

Защита данных, которой можно доверять
Ввиду интенсивной конкуренции в химической отрасли, одним из главных вопросов для операторов предприятий с развернутой IIoT-средой является защита данных.
Наши экспертные знания в этой области
Предложение Endress+Hauser по IIoT сертифицировано как обеспечивающее максимальную сквозную защиту данных. На всех участках маршрута от пограничного устройства до данных заказчика в облаке используются только передовые механизмы защиты:
- Шифрование с использованием длинных ключей (HTTPS / TLS с SHA-256)
- Сотрудничество с сертифицированными центрами хранения и обработки данных (например, ISO 27001)
- Сертификат от независимой организации с лицензией от EuroCloud и 4-звездным рейтингом
Преимущества
Простои и незапланированное техническое обслуживание – распространенные явления в химической промышленности. IIoT и большие объемы данных открывают новые неоценимые возможности для борьбы с ними. Компания Endress+Hauser разработала концепт и утилиты, облегчающие цифровизацию химических производств наших заказчиков с соблюдением всех мер безопасности. Мы, ваш проверенный годами сотрудничества партнер, поможем освоить IIoT с целью оптимизации производственных процессов и повышения эффективности трудового коллектива.
Ключевые факты
30%
установленного на предприятиях оборудования устарело, отсюда незапланированные простои.
Ключевые факты
25 000
функциональных состояний доступно для вас.
Ключевые факты
0 часов
на программирование в РСУ/ПЛК благодаря автоматизированным обновлениям установленных на замену приборов.
Наше предложение
Химическая отрасль отличается интенсивной конкуренцией, и в то же время многим операторам предприятий еще только предстоит осознать потенциал, который скрыт в огромном объеме данных, поступающих от полевых приборов. Экосистема Endress+Hauser Netilion, содержащая в себе различные приложения и алгоритмы IIoT, дает нашим заказчикам возможность превращать свои потоки данных от полевых приборов в аналитические результаты и с их помощью повышать эффективность производства, не тратя ресурсы на пирамиду автоматизации.
- Сбор данных глубокой аналитики по парку установленного оборудования для принятия более обоснованных решений в целях оптимизации техобслуживания, производства, эксплуатации и логистической цепочки
- Создание цифровых двойников с помощью периферийных устройств с простой системой «Подключай и работай», использование дисплейного монитора не требуется
- Устранение незапланированных ошибок в измерительных приборах дистанционно с помощью планшетного компьютера или смартфона